This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044:如何控制 ADS7044

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359889/ads7044-how-to-control-ads7044

器件型号:ADS7044

请允许我确认 ADS7044的控制方法。
以下对 SDO 读取时序的理解是否正确?

1. CS = LOW
2. SCLK = HIGH
3. SCLK = LOW
4. SCLK = HIGH
5. SCLK = LOW
6. SCLK = HIGH
7. SDO 读取(D11)
8. SCLK = LOW

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzumura-San:

    如果我按照您的上述说明、您似乎要描述 SPI 模式1 (CPOL=0、CPHA=1)。  ADS7044将在此模式下工作、MSB 出现在第3个 SCLK 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    通过此图进行说明
    理解可以在 SCLK 的第三个上升沿获得 D11是否正确?

    www.ti.com/.../ads7044.pdf
    8页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 惯例是在 SCLK 下降沿读取、但是的、MSB 应在第3个上升时钟沿之后有效。