This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:ADS8665和 ADS8661的驱动程序代码

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8665, ADS8661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360870/ads8665-driver-code-for-ads8665-and-ads8661

器件型号:ADS8665
主题中讨论的其他器件: ADS8661

您好!

我目前正在为 ADS8665制作 SPI 驱动程序代码。 如果我的驱动程序代码能够很好地与 ADS8665配合使用、我可以向您确认此驱动程序代码是否也能用于 ADS8661吗? 因为 ADS8665的时序要求更长。

非常感谢。

此致、

凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的-如果您的 ADS8665驱动程序能够工作、那么它也应该适用于 ADS8661。