This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK

Guru**** 2542560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356370/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

1.我想同时通过 SPI 和电脑软件检查器件寄存器,所以我用 ads1299 SPI 连接 Arduino ,用 mmbo+ads1299EEGFE-PDK 连接到电脑。
我想知道这是否可能吗?


2.这些连接是否在 ADS1299EEGFE-PDK 顶面 SPI 上(如下所示)?

1、6、8、11、12、13、16、19、20 =不适用

2= EXT_CLK

3= DRDY

4= DOUT

5= DIN

7=CS

9=SCLK

10=CLKSET

14=启动

15=GPIO2

17=复位

18=GPIO1

我在用户指南中没有看到此部分、因此需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    感谢您的发帖。

    我们对 EVM-PDK 的支持仅限于按原样使用提供的硬件和软件。 我们无法保证 EVM 和 MMB0主板之间的通信在两者共享 SPI 总线时不受 Arduino 的影响。

    《ADS1299EEGFE-PDK 用户指南》的原理图中详细介绍了 J3接头连接。 丝印似乎已在 PCB 上错误地标记了 CLKSEL 引脚、因此请遵循原理图中详述的连接:

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢的回复 Ryan
    我了解 PCB 上的引脚。

    我想用 MMB0来供电(在 MMB0+ADS1299EEGFE-PDK 的组合情况下)、只要我不把 MMB0连接到电脑、Arduino 的 SPI 就不会被 MMB0干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果您只需要 MMB0来供电、则安全的做法是使用外部电源并将所需的电源和 GND 连接到 ADS1299EEGFE 板上的测试点。

    此致、

    瑞安