This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:CLKIN 终端(HCSL)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3562, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359585/adc3562-clkin-termination-hcsl

器件型号:ADC3562
主题中讨论的其他器件: LMK00334

您好、团队成员:

我的客户希望 将 HCSL 时钟信号输入到 ADC3562 CLKIN。 (交流耦合)

我们是否 在 ADC3562的 CLKIN 处需要端接电阻器?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队成员:

    有人能回答我的问题吗?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Kuwahara-San、

    客户不应双端接这些行。  将50Ω 靠近 ADC3562输入端附近的直流块的位置接地。  这将终止该线路并 允许使用 HSCL 驱动器所需的直流路径。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff-San:

    感谢您的回答!

    您是否打算如下图所示连接50Ω?

    如果这就是您的意思、那么 LMK00334的 HCSL 驱动程序没有终端。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara-San,

    该配置中没有 HCSL 驱动器的直流路径。  电阻器需要位于直流模块的另一侧。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff-San:

    将50Ω 移至靠近 ADC3562输入端的直流块的接地位置。

    我不明白你的意思是什么。

    这个配置是正确的吗? 50Ω 电阻器的接地端应靠近 ADC3562?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara、

    请参见下图

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff-San:

    感谢您的展示。

    完全理解!

    此致、
    桑原启