This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3682:ADC3682

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3682

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360790/adc3682-adc3682

器件型号:ADC3682

ADC3682数据表建议-40°C 和105°C 之间的环境温度。

在-54°C 使用器件时会发生什么情况、是只损失性能还是会损坏 th 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    起初、这会导致性能损失、但在建议的运行温度之外、长期可靠性是未知的。

    此致、

    Geoff