This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ads124S06

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361380/ads124s08-ads124s06

器件型号:ADS124S08

我将使用 ads124S08evm 进行一些测量。
数据表中说明了可以使用两种不同拓扑在 ADS124s08evm 上测量热电偶、这两种拓扑都通过 J7和 J8。
在这两种拓扑之一中、热电偶电压通过连接电阻器 R71和 R72来测量、而在另一种拓扑中、热电偶电压施加到 ADS124S08而不使用电阻器组。
以下哪种拓扑最正确? 你能比较评论吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osmon:

    我建议查看 《热电偶测量基本指南》中的各种电路和信息。  除了上述两种连接外、还有更多的可能连接类型。  这两种 EVM 方法都将热电偶设置在 ADC 输入测量范围内。  上拉/下拉方法可以轻松 检测开路检测。  但当电流流过热电偶时、这种方法还会产生一些自发热。  通过使用 VBIAS、可以使用 Burnout 电流源(BCS)进行开路检测、同时还可以建立在 AVDD/2处偏置的输入电压。  因此、对于连接类型、没有正确或错误的答案、并且实际实现的功能变得更加依赖于系统。  

    冷端补偿比偏置方法更重要。  热电偶测量在很大程度上取决于冷端温度测量的准确度。

    此致、

    鲍勃 B