This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:AFE4410应用

Guru**** 2591860 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361640/afe4410-application-of-afe4410

器件型号:AFE4410

尊敬的 TI 工程师:

我们计划在可穿戴产品上使用 AFE4410、其设计如下:

电源:RX_SUP=+3V;TX-SUP=+5V;IO_SUP=1.9V (与外部 MCU 相同)。

通信:I2C、I2C_SPI_SEL 连接到低电平(接地)。

RX_SUP:选择 LDO 使能模式以启用内部 LDO、其中 CONTROL1连接至低电平(接地)。

CLK:使用 AFE4410内部时钟、 通过510k 电阻器将 CLK 引脚接地。

我们还从数据表中注意到了这些引脚的设计。

您能帮助确认 我们的项目设计是否可行吗? 或者、是否对该设计有更好的把握?

谢谢。

此致