This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7046:含 STM32的 ADS7046示例 C 代码

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360951/ads7046-ads7046-example-c-code-with-stm32

器件型号:ADS7046

您好!

TI 是否提供适用于 ADS7046的示例 C 代码或任何其他用于获取3msps 采样的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、db、

    我们没有任何示例代码可供您分享。  ADS7046使用 SPI 模式1、这是一种直接的3线 SPI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、tom、

    感谢您的回复。 我正在进行同样的操作、但也获得了结果、但我尝试获得精确的采样率。

    下面、我针对 SCLK 和 CS 信号连接了一些 SNAP。 我正在尝试尽可能缩短 SCLK 重新生成脉冲之间的时间。 由于时间较长、无法达到采样率。 我尝试了中断、DMA 等不同的方法、但还是一样的。 所以、您能建议使用 stm32h745获得最大3msps 采样率的可行方法。   

    红色= CS 信号,蓝色= SCLK…… 控制器系统时钟频率为400MHz

                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、对于您的控制器、我们还不足以了解如何提高速度。