This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:测试图形之间的 AFE 输出差异。

Guru**** 2542810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361314/afe5816-afe-output-difference-between-test-patterns

器件型号:AFE5816

我正在尝试使用测试模式来验证 AFE 的输出。 我想通过 ILA 检查输出数据、时钟如下所示:ILA clock = 280MHz AFE input clock = 10MHz 它已设置为14bit 1X 串行化。

在切换模式中、正如数据表中、我们可以看到数据在 DCLK 的中心发生变化。 然而、在 RAMP 和 SYNC 中、观察到一些数据在 DCLK 边沿发生变化。 潜在的问题和解决方案是什么?

1)同步模式 (工作错误)

2)切换模式(效果良好)

3)斜坡模式 (工作错误)

我检查了电源电压和 ADC_CLK

电源电压正常、 ADC_CLK 也正常(下图)

这些是我的寄存器设置值。

硬件复位

寄存器1,值14

等待100us

寄存器41,值8000

寄存器42,值8000

等待100us

寄存器41,值0000

寄存器42,值0000

注册3,值2010

寄存器4,值0001

是否有任何解决方案或潜在问题?

谢谢!