This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:基准电压

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355855/ads1278-reference-voltage

器件型号:ADS1278

大家好、

   我从事的是 ADC 项目、 在该项目中使用 ADS1278.l 对基准电压部分有一些疑问。

 配置单端基准电压 VRefP  2.5V 和 VRefN 接地 电压0越低、电压2.5越高、不给出差分信号 但数字代码的输出 最大电压电平是1.25V。 我将提供2V 电压、但达到1.25V 电压会造成数字值饱和(7FFFFF)。 如何配置数字值 以更改单端。 在 ADS1278中 AVDD 但最大基准电压电平( 参考电压 )是2.5伏如何计算剩余的2.5伏。

数据表中给出了差分信号计算。 但不给出单端信号计算、  

给我一个参考和澄清的双倍。

谢谢。此致、

Aravind. SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    ADS1278只输出二进制补码、如表5所示。  如果希望获得整个代码范围、请将 AINN 引脚连接到 Vref = 2.5V。  当 AINP=0V 时、您将得到最大负代码800000h、当 AINP=5V 时、您将得到最大正代码7FFFFFh。   

    将结果转换为有符号32b 整数、然后可以添加2^23、得到从0 (AINP=0V)到2^24-1 (AINP=5V)的值

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    ADS1278只输出二进制补码、如表5所示。  如果希望获得整个代码范围、请将 AINN 引脚连接到 Vref = 2.5V。  当 AINP=0V 时、您将得到最大负代码800000h、当 AINP=5V 时、您将得到最大正代码7FFFFFh。   

    将结果转换为有符号32b 整数、然后可以添加2^23、得到从0 (AINP=0V)到2^24-1 (AINP=5V)的值

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith Nicholas:

    感谢您的答复、

    我们已通过 AINP=5V 将 AINN 引脚连接至 Vref = 2.5V、并绘制了最大正代码3FFFFFh、这是其原因。

    我们的 Vref 等于2.5V、1 LSB 的值将是多少。

    谢谢。此致、

    Aravind. SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    在本例中、您应该接近于最大正满标度代码、即7FFFFF。  您能否确认在这种情况下得到的代码值?

    1LSB 等于2 * 2.5V/2^24=298nV。

    此致、
    基思