This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:TI 具有24位、24位、2MSPS 双通道 SAR ADC?

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21, ADS9218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358551/ads1675-ti-have-24-bit-24-bit-2-msps-dual-channel-sar-adc

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件:ADS127L21ADS9218

您好,先生

如果  TI 具有24位、24位、2 MSPS 双通道 SAR ADC?

喜欢 ADI/AD4630-24

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!

    否、我们没有可以支持2MSPS 的双通道24b ADC。  如果客户不需要2MSPS 数据速率、则可能需要关注24b ADS127L21单通道 ADC (支持高达1.365MSPS)。

    如果需要更高的速度、我们可能感兴趣的还有一个18b、2通道、10MSPS ADC;ADS9218。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用