This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:使用8698替换8688后、更新 EEPROM 时出现问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8678, ADS8688, ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359823/ads8688evm-pdk-problem-with-updating-the-eeprom-after-swaping-out-the-8688-with-a-8698

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688、ADS8678、 ADS8698

您好!

Draeger 对评估8698 (18位 ADC)感兴趣、因此我们拆焊了8688并组装了引脚兼容的8698

按照 EVM 用户指南、我移动了写保护开关以启用写入 EEPROM、然后为 EVM 通电、并启动

配置。

GUI (v1.1.0)正常运行、右上角显示的是 ADS8688。

Tools -> Load EEPROM

但是、它只为我提供两个选项、ADS8678和 ADS8688

没有 ADS8698选项?

我漏掉了什么东西、或者做错了什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的提问。 让我来看看这个、再给您回电话。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过卸载 EVM GUI、然后重新安装同事提供的其他 EVM GUI 的方式修复了上述问题。

    两个安装程序具有完全相同的名称(Setup_ADS8688_EVM.exe)、但导致安装不同的 GUI 程序。

    旧版本为"ADS8688 EVM"、新版本为"ADS86x8 EVM"、请注意标题中的"x"

    我在 TI 支持站点上找不到对此"x"版本的任何引用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您指出这一点。 我不确定"x"版本的位置、可能是 GUI 的较旧版本。 我将与我们的软件团队进行确认。

    此致!

    萨米哈