This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:输入阻抗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360971/adc128d818-input-impedance

器件型号:ADC128D818

女士们、先生们:

我正在为 ADC128D818设计驱动器电路(HW)。

在数据表第8页有一个参数:Ron。 它介于2k 和10k 之间。

这是输入阻抗、驱动器电路看到的是什么、还是输入多路复用器的 Ron 电阻?

如果它属于多路复用器(顺便说一下、我可以对该参数做什么?) 那么、输入阻抗是多少? 驱动器电路驱动什么阻抗、以便正确测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bela:

    感谢您的提问。 我不确定 Ron 电阻器在电路中的什么位置、因为数据表中没有提供该信息。 该值可能取决于 温度(TA = TJ = TMIN 至 TMAX)。 您可以采用最大 Ron 来设计驱动电路。 如果使用分压器、请考虑以下 R2大小:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    萨米哈