This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:关于功率耗散

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359457/ads7138-q1-about-power-dissipation

器件型号:ADS7138-Q1

您好、支持团队

我们看到了 ADS7138-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档:

ADS7138-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

如下表所示、环境温度条件是85摄氏度?   

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您的提问。 器件的工作范围是针对25°C 的典型环境温度定义的。 您是指功能安全测试期间的此规格或环境温度吗? 我认为这取决于 IEC 标准。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Samiha

    我是说在功能安全测试期间的环境温度?

    是25度? 或更高至85度?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    让我来看看这个、再给您回电话。

    此致、

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    这些测试是在器件的工作温度范围内完成的。 在本例中、即 –40°C 到+125°C。

    此致、

    萨米哈