This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:AVDD=0时数字输入引脚的允许电压是多少

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360224/ads8688-what-is-the-allowable-voltage-on-the-digital-input-pins-when-avdd-0

器件型号:ADS8688

从前面的回答来看、当 AVDD=0时、模拟输入端的最大安全电压似乎是+/- 11V。  是这样吗?

具有绝对最大额定值的表没有针对数字输入引脚的脚注、例如 SPI 线路。  当 AVDD=0V 时、数字输入引脚(SPI)上允许的电压电平是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barney、

    数字线路限制为 DVDD + 300mV。  数字 IO 与 AVdd 没有关系。