This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:当 RST 低电平至高电平转换时、CONVST/CS 和 SCLK 都为低电平?

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362836/ads8689-convst-cs-and-sclk-are-low-when-rst-low-to-high-transition

器件型号:ADS8689

您好、专家!

你好。

第7.4.2.1段。 复位状态

"为了退出任何复位状态、必须在 CONVST/CS 和 SCLK 保持低电平时将 RST 引脚拉高。
在 TD_RST_POR 或 TD_RST_APP 延迟后(请参阅时序要求:异步复位表)、器件
进入 ACQ 状态、RVS 引脚变为高电平"

这是否意味着 CONVST/CS 和 SCLK 必须在 RST 低电平/高电平转换期间保持低电平、或者 ADS8689是否最早在/RST 高电平、/CS 低电平和 SCLK 低电平时保持复位状态?

感谢您的帮助。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    7.4.2.1部分的顶部告诉您该命令是异步复位、因此可轻松进入复位状态。  一旦您释放/RST、您可以重新配置该部件。  SCLK 默认为低电平、因此如果要恢复转换、SCLK 应处于低电平并将 CONVST 置为高电平。