This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361893/ads124s08evm-data-converters-forum

器件型号:ADS124S08EVM

器件 ADS124S08EVM

使用条款

三线 RTD 测量、

高侧基准

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/ads124s08.pdf?ts = 1715648614884&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FADS124S08%252Fpart-details%252FADS124S08IRHBR

ADS124S08IPBS

阅读数据表

问题1 9.6.1.5关于数字滤波器选择
使用三线 RTD 测量、无需以最少的时间扫描多个通道。
在本例中、我想知道是否推荐使用三阶 sinc 滤波器(sinc3)而不是低延迟滤波器。

问题2 9.6.1.6关于基准控制寄存器 REFP_BUF/REFN_BUF
如果为0:Enabled (启用)(默认设置)、是否会禁用基准缓冲器?
此外、如果 REFSEL[1]设置为10:内部2.5V 基准(1)、是否有必要禁用基准缓冲器?

问题3 9.6.1.6关于基准控制寄存器 REFSEL[1]:0
对于三线 RTD 测量、高侧基准

关于基准输入选择
第01章:你是我的女人
10:内部2.5V 基准电压

我希望您提供有关设置哪个选项的建议。

问题4 9.6.1.6关于基准控制寄存器 REFCON[1]
设置了内部基准电压的运行。 声明称:
能否详细介绍如何设置内部基准电压?



如果将其设置为内部2.5V 基准、是否需要将其设置为以下之一?
01:内部基准打开,但在断电模式中断电
10:内部基准一直打开、即使在断电模式中也是如此

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koyoshi Kogure、

    在进行 RTD 测量时、查看 《RTD 测量基本指南》中的信息和各个电路可能会有所帮助

    Unknown 说:
    问题1 9.6.1.5关于数字滤波器选择
    使用三线 RTD 测量、无需以最少的时间扫描多个通道。
    在这种情况下、我想知道是否建议使用三阶 sinc 滤波器(sinc3)、而不是低延迟滤波器。

    使用 sinc3滤波器时、噪声会稍低一些。  如前所述、低延迟滤波器可缩短循环通过多路复用器时的整体时间。  如果您使用不同的配置进行多个测量、则低延迟滤波器将是最快的方法。

    问题2 9.6.1.6关于基准控制寄存器 REFP_BUF/REFN_BUF
    如果为0:Enabled (启用)(默认设置)、是否会禁用基准缓冲器?
    另外、如果 REFSEL[1]设置为10:内部2.5V 基准(1)、是否需要禁用基准缓冲器?

    使用高侧基准时、您需要同时启用 REFP 和 REFN 缓冲器。  默认情况下、仅启用 REFP 缓冲区(位设置为0)。  因此、当使用基准控制寄存器(REF - 0x05)中的高侧 RTD 基准时、您需要将 REFN 缓冲器的默认设置从禁用(1)更改为启用(0)。

    问题3 9.6.1.6关于基准控制寄存器 REFSEL[1]:0
    对于三线 RTD 测量、高侧基准

    关于基准输入选择
    第01章:你是我的女人
    10:内部2.5V 基准电压

    我希望您提供有关设置哪个选项的建议。

    [/报价]

    在 EVM 上、高侧基准连接到 REF1。  您可以选择 REF1基准 、以便测量成为比例式的。

    问题4 9.6.1.6关于基准控制寄存器 REFCON[1]
    设置了内部基准电压的运行。 声明称:
    能否详细介绍如何设置内部基准电压?



    如果将其设置为内部2.5V 基准、是否需要将其设置为以下之一?
    01:内部基准打开,但在断电模式中断电
    10:内部基准一直打开、即使在断电模式中也是如此

    [/报价]

    您需要打开内部基准、因为内部基准用于建立用于测量的 IDAC 激励电流。  所以可以使用打开内部基准的任一选项。  在实践中、最简单的解决方案是保持内部基准始终开启、但会消耗更多电流、因为它始终开启。  但是、如果您选择其他选择、则在断电模式下、内部基准将断电。  这可以节省功耗、但您还需要考虑当基准重新上电时会出现启动延迟和模拟稳定。

    此致。

    鲍勃 B

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    关于问题4

    使用条款

    三线 RTD 测量、

    高侧基准

    当使用 IDAC1和 IDC2时

    9.6.1.6关于基准控制寄存器 REFCON[1]

    01:内部基准打开,但在断电模式中断电
    10:内部基准一直打开、即使在断电模式中也是如此

     REFCON[1]=01或 REFCON[1]   =10

    必须设置为

    对吧?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koyoshi Kogure、

    是的、使用 IDAC 时、您必须根据所需的用例使用01或10设置。  我建议先从01设置开始、看看它是如何工作的。

    此致、

    鲍勃 B