This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM:如何正确使用 ADC12DJ5200RFEVM 的软件

Guru**** 2582735 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362855/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm-how-to-use-the-software-of-adc12dj5200rfevm-correctly

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、、、 LMK04828

为了使用 JMODE1快速验证 ADC12DJ5200RFEVM 和 TSW14J57EVM 是否正常工作并检查性能参数、我选择了具有以下设置的外部时钟选项:

  • REFCLK (J17):260 MHz
  • LMK04828 SYSREF:32.5 MHz
  • REFCLK (J10):5200 MHz

我执行了以下步骤、但遇到了一些问题。

1.

①Select JMODE1并完成固件编程。

②Set ADC 输出数据速率达到10.4G。

2.

①I 已经安装了 Python 版本2.7、但每次打开 ADC GUI、都会提示重新安装、并显示一个对话框。 这有什么影响吗? 此外、当我单击"Script"查看脚本时、它显示为 gibberish。  

②When 我尝试修改"External FS"选项、上面提到的对话框也会出现、但无法更改该值。

③I 选择了 JMODE1、然后点击"Program Clocks and ADC"。

④I 单击"Update Temperatures"以读取 ADC Temp 和 LMP95233 Local Temp。 这些值是否正常?

⑤I 无法将 FPGA 参考时钟修改为260 MHz、将采样频率修改为5200 MHz、并将 SERDES 速率修改为10400 MHz。 如何进行这些更改?

3.

此接口的状态是否正常? 是否需要设置任何参数?

4.

此接口的状态是否正常? 是否需要设置任何参数?

5.

此接口的状态是否正常? 是否需要设置任何参数?

6.

我需要配置04828的参数。 如何根据我的要求(FPGA 参考时钟= 260MHz、采样频率= 5200MHz、SERDES 速率= 10400MHz)设置它们?

7.

TSW14J57EVM 电路板上的 D4 LED 不亮、而 D3 LED 亮起。

在执行这些步骤时、我遇到了上述问题。 我的计算机运行 Windows 10 64位。问题是否是由于软件是32位的? 此外、应如何配置 LMK04828、是否有可用的快速设置指南? 第三、对于配置 SYSREF 有任何特定要求吗?