This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:DAC 电压寄存器始终读回0

Guru**** 2969250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362216/dac81416evm-dac-voltage-register-always-reads-back-0

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:DAC81416

您好、团队成员:

我们将尝试使用 DAC81416开发应用。 我们设法使它发挥作用。 根据数据表、DACn 寄存器为 R/W:

在将 DAC 通道0设定为5V (65535)后、我们回读输出电压寄存器(0x10)并始终返回0。 这在数据表中是不是勘误表?

此致、

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、  

    是的、这是一个拼写错误。 DAC 数据寄存器为只读。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。 数据表中是否有任何未更新的此类拼写错误?

    在这种情况下、您能否为我提供寄存器的"实际" R/W 访问。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

     
    除 DACn 寄存器之外、还正确提及了有关 R/W 访问的其他详细信息。
    如果您发现任何差异、请告知我们。
     
    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的支持!

    此致、

    奥斯卡