This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:从电源干扰中恢复

Guru**** 2686165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361384/ads7852-recovering-from-power-glitch

器件型号:ADS7852

您好!

我在 ADS7852进入某种锁存模式时遇到问题。

如果5V 电源中出现干扰、从而在主处理器将 ADC 设置为新通道时将其复位、则 ADC 会将 BUSY 信号保持在低电平。

电源再次达到5V 且处理器再次上线后、ADC 仍将 BUSY 线路保持在低电平。 只有当装置正确关闭且5V 电源始终为零时、才能解决此问题。

我的问题是:能否通过某种方式再次让 ADC 在不将器件完全断电的情况下退出此模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  遗憾的是、无法对 ADS7852进行外部复位。  如果您需要完全循环通电、它听起来就像 SCR 闩锁情况。  我怀疑在此电源干扰期间模拟输入仍然施加、情况是否如此?  您能否共享原理图?  也许可以做一些事情来防止锁定开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    所有输入通道都连接到传感器、在干扰期间也是如此。

    这是 ADC 的原理图:

    这是其中一个输入的原理图:

    下面是干扰的示波器图像、它会进入锁存情况。

    如果你有任何建议,这将是伟大的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    从示波器上看、看起来好像时钟停止、这就是导致 ADS7852停止转换的原因。  当您尝试重新启动时、ADS7852是否保持时钟为低电平?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    主处理器重启后、它会再次发出时钟脉冲、但 ADC 会使 BUSY 引脚保持在低电平。 因此、处理器只是一直在等待 ADC 做好准备。 但我当时在想是否能够以某种方式强制它。 它可能会被强制进入睡眠模式并再次返回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能向我发送您使用 ADS7852尝试从干扰中恢复的序列吗?