This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:ADC 读取冻结

Guru**** 2789785 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1358960/ads8664-adc-reading-freeze

器件型号:ADS8664

您好, 先生

我用 ADS8664读取电压、有时 ADC 在上电后冻结

你有什么建议吗?  

或任何电源序列需要得到处理?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    ADS8664并不特别需要电源排序、但是电源加电前不要将电压施加到 ADC 的输入上、这一点很重要。  您也可以考虑 PD 在初始化序列中对/RST/RST 低电平脉冲。  一旦稳定、加电、脉冲复位、并启动所需的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    我是否知道数据表中是否讨论了这一点、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    不、我不相信会-至少不要通过/RST/RST PD 引脚切换、这只是我多年来一直在做的常规工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    我可以知道数据代码是新的吗?

    G4是什么? Beta? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G4为"绿色"、该部件从2023年7月开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    CH1:CH1是 ADS8664的 VCC 电源、CH2是 C/S 引脚

    多次 测试后、 如果 在开机前对 C/S 引脚施加干扰、ADC 将 冻结、硬件复位或固件复位仍然不能工作、读数冻结

    为读数、因此会将干扰信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉或下拉是否有助于解决/CS 干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    我可以知道为什么/CS 引脚上的毛刺脉冲会导致 ADC 冻结吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    /CS 线路是否在第五分区之前的该区域中的2V 和接地之间发生"抖动"?  如果是这种情况 、那么我怀疑您在电源仍尝试开启时损坏了寄存器(请注意黄色曲线与/CS 的骤降)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    数据表中所述的信息在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中没有关于/CS 引脚弹跳的内容。  或者您还在寻找其他器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI TOM

    在我的应用程序中、在 VDD 编译之前、输入端已经有电压输入、如果 ADC 冻结、有什么方法可以唤醒 ADC?

    硬件复位? 软件复位?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过切换 PD 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    /ADC/RST 切换、但 PD 仍冻结、您能否 在 TI 中重现此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能告诉我是/CS 抖动还是在供电前存在模拟输入电压导致了您的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    是、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对电压是、对/CS 是还是对两者都是?  如果是电压、您施加的电平/通道是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    主要问题是 ADC 冻结、即 上电前存在模拟输入电压 、或 上电前 CS/弹跳、

    任何负载。 无论硬件复位或固件复位是什么、我都无法重新启动 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能轻松地重现/CS 抖动、但如果您告诉我模拟输入上的电压是多少、我可以尝试一下。