This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3562:能否将 HCSL 信号用作时钟输入?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, ADC3562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353002/adc3562-can-i-use-hcsl-signal-as-clock-input

器件型号:ADC3562
主题中讨论的其他器件:LMK00334、

您好、团队成员:

能否将 HCSL 信号用作时钟输入(CLKP、CLKM)?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、只要它是交流耦合 并且差动摆幅至少为1Vpp、那么它就可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff-San:

    我对此还有其他问题。

    我的客户正在 考虑使用 LMK00334输入 HCSL 时钟信号。

    从 LMK00334的数据表可以看出、HCSL 输出时钟看起来仅为0.8Vpp。

    是否有可能使用  仅0.8Vpp 的时钟 ADC3562?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara-San,

    800mV 是单端信号、因此是800mVp (峰值)。  差分电压为1.6Vpp (峰峰值)、因此可以正常工作。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff-San:

    谢谢!

    我忘了它是差分信号。

    此致、
    桑原启