This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04-Q1:发送设置问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04-Q1, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361009/ads131m04-q1-problem-with-send-settings

器件型号:ADS131M04-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

大家好!

我在向器件 ADS131M04-Q1发送设置时遇到问题。 我的库能够很好地与器件 ADS131A04配合使用、但现在我必须更改 ADC。 当我尝试从模式寄存器中写入或读取一些数据时、与器件的通信出现错误-错误的数据。 我正在从 Logic2发送日志、示例为:"WithoutModeRegister"-不使用模式寄存器的通信、"WithModeRegister"-使用模式寄存器的通信。 在这种情况下、我有问题


与设备的通信模式
1) 1)我重置设备
2) 2)我读取寄存器 ID 寄存器、状态寄存器、模式寄存器(可选)、时钟寄存器
3)我写入日期时钟寄存器和下一个读取时钟寄存器。

e2e.ti.com/.../WithModeRegister.csve2e.ti.com/.../WithOutModeRegister.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Flip、

    当我尝试打开您的 csv 文件时,总是会显示一个错误(一些内容的问题)。 最好能提供 使用逻辑分析仪捕获的时序图(/CS、SCLK、DIN、DOUT、/DRDY)。 在 只从 MODE 寄存器中写入或读取一些数据时是否遇到问题? 或者您是否遇到了 ADS131M04-Q1 ADC 上所有内部寄存器的问题?

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    我必须更改文件扩展名、因为我无法包含在网站中。 请将.csv 更改为.sal 并在逻辑分析仪菜单中打开。
    如果您对此文件仍有问题、请给我答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Flip、

    感谢您的信息。 我能够打开这两个文件。 我检查了两个时序、您的 ADS131M04-Q1 ADC 按预期工作、其响应始终正确、请参阅以下两种情况的摘要:

    两个时序之间的唯一区别是、您在  WithOutModeRegister 测试中将0x0F0E 写入时钟寄存器、 但 您正在将0x000F 写入 WithModeRegister 测试中的时钟寄存器、我想您想要写入 0x0F0E、 但实际上您 在 WithModeRegister 测试中向 ADC 发送了0x000F 数据。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助、现在一切都好了