This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:TSW14J58 EVM 和 HSDC Pro 在3Gsps 下运行时出现问题

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362303/adc32rf55evm-problem-operating-with-tsw14j58-evm-and-hsdc-pro-at-3gsps

器件型号:ADC32RF55EVM

我正在尝试设置、以便 使用 HSDC Pro GUI 通过 TSW14J58 EVM 测试 ADC32RF55EVM。 我可以捕获数据、但似乎设置不正确。

按照 《ADC32RF5xEVM 用户指南》中有关旁路模式的说明、我能够使其在2.6GHz 时钟信号和2.6GSPS 采样率下正常工作。

此配置的设置为:

HSDC 专业版 GUI

选择 FW:ADC3232RF5x_8224_8G-13G _1xAvg
 -用户指南中指定的固件  ADC3232RF5x_8224_12G-16G 在下拉列表中不可用

ADC32RF5x GUI 设置

  • DDC:旁路
  • 平均值:1次
  • ADC 模式:双路、未求平均值
  • 采样频率:2600.0
  • LMFSHd:8-2-4-0
  • 通道速率:13000.0

-已禁用抖动

-扰频器已禁用

以2.6GSPS 速率捕获的数据屏幕截图、其中没有射频输入信号、下面是100MHz 射频输入信号 。

 

为了以3GSPS 的速率运行、将时钟输入更改为3GHz、并进行了以下设置

HSDC 专业版 GUI

选择"FW:ADC3232RF5x_82820_8G-13G "

ADC32RF5x GUI 设置

  • DDC:旁路
  • 平均值:1次
  • ADC 模式:双路、未求平均值
  • 采样频率:3000.0
  • LMFSHd:8-2-8-20-0
  • 通道速率:12000.0

-已禁用抖动

-扰频器已禁用

-已启用 Drop LSB

 显示了在没有射频输入信号和100MHz 射频输入信号的情况下以3.0GSPS 速率捕获的数据的屏幕截图

我认为这是由于某个位置设置不正确或硬件配置的固件负载不正确...

非常感谢为解决此问题提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、这是此版本 GUI 的已知问题。 请同时在 GUI 中切换 Drop LSB 开关。 我正在使用更新的 GUI、该 GUI 可以纠正此问题。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我切换了下降 LSB、从而将噪声级别降低到预期值。 但是、当我对输入通道应用单个100MHz 射频音调时、我仍然获得整个频谱范围内具有许多音调的 FFT 输出。 请参阅下面的屏幕截图。 谢谢