This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:使用 ADS1263测量1uA 至15A 直流电流

Guru**** 2563310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356613/ads1263-to-measure-1ua-to-15a-dc-current-using-ads1263

器件型号:ADS1263

您好!  

我们的要求是测量1uA 至15A 直流电流。 我们计划使用 ADS1263 ADC 部件来实现它、以获得更佳的分辨率。

我们有以下问题、

1.在实施电流检测电阻时该电路是否正确?

能否为计算 C1-C3和 R1、R2的值提供参考?

3. 下图所示的 ADS1263EVM-PDK 原理图中存在的 CM f-3dB= 1.06 MHz 和 DM f-3dB = 50kHz 有何含义?

4.是否有使用 ADS1263进行电流检测的参考应用文档?

我们假设在差分配置中使用 ADS1263器件进行高侧电流检测将提供更准确的结果和

测量瞬时电流变化。  请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh Yadav:

    继续之前需要考虑的一点是:采样越快、系统中引入的噪声就越多。 例如、ADS1263实际上是最高数据速率(38kSPS)下的16位 ADC。 因此、如果您希望以38kSPS 的速率进行采样、使用不同的 ADC 可能效果会更好。 测量"瞬时电流变化"听起来您想要非常快速地进行采样、但这并不是 ADS1263的实际用例

    有关如何调整滤波器 R 和 C 的大小的一些一般性建议: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    VBUS 电压是多少? 施加到 ADC 的电压必须小于建议运行条件表中的要求值。 如果 VBUS <= 5V、则可以。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复。
    我们有几个假设、请告诉我们这些假设是否正确、
    1.-满量程差分输入电压的 Vref 由 ADS1263管理、即我们无需在外部提供。
    2.由于我们的应用需要进行电池性能评测、因此 ADS1263的满量程差分输入电压范围为 –VREF/增益到 VREF/增益 中、ADS1263将适用于测量双向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh Yadav:

    1. - Vref 满量程差分输入电压由 ADS1263管理,即我们不需要外部提供。[/报价]

    您是否打算在 Vref 前面添加"-"号? 如果可以、您是否认为此电路板需要负基准?

    如果没有、ADS1263具有内部2.5V 基准。 如果集成 VREF 的性能不足以满足您的应用需求、ADS1263还具有外部基准输入

    2. 因为我们的应用进行电池性能评测、而 ADS1263的满量程差分输入电压范围为 –VREF/增益到 VREF/增益 ,ADS1263将适合测量双向电流。

    这取决于输入信号的绝对电压。 如果 VREF = 2.5V 且 G = 1、则可以在-2.5V 至+2.5V 的范围内进行差分测量。 这意味着 AINP 和 AINN 引脚之间的差分电压(VIN = AINP - AINN)介于这两个电压之间

    任何引脚上的绝对电压必须在建议运行条件中提供的范围内。 因此、如果绝对电压为 AINP = 20V 且 AINN = 17.5V、则这远远超出 ADC 的范围。 但差分电压为20-17.5V = 2.5V。 因此、您需要注意绝对电压以及差分电压。

    您需要阅读整个数据表才能真正了解该 ADC 的行为。

    -Bryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,感谢您确认差分范围,计划的分流值是10m Ω 来感应直流电流,这将提供27uA 到250A 的电流感应范围基于参考2.5和配置"增益= 32 , 采样率= 4800SPS、滤波器模式= Sinc4、ENOB (5V Ref)= 21.7、ADC 噪声0.277uVrm"。

    我们的应用是使用此设置来检测几 uA 到大约12-15A 的直流电流、如前所示。

    1) 1)现在查询正在低侧感应此电流、并且需要采用单端配置? 或者、更适合在高侧和差分配置中感测电流? (我们没有负载短路检测要求、因此请建议哪种模式准确且更适合我们使用此 ADC 器件的应用?

    2) 2)由于 Brijesh 已分享了该架构的高级示意图以感应电流、您能否建议在此完整设置中是否需要板载任何部件、而我们可能错过了添加该部件。

    3) 3)我们需要使用此 ADC IC 监控来自输入 USB 的完整系统输入电流和电池充电放电电流、因此我们可以在 ADS1263的不同 ADC 通道上使用2个不同的分流器吗? 我们将需要添加开关机制、两个通道的采样率将受到更改 ADS126x 中通道所需的这一切换时间的影响、我的理解是否正确?

    感谢您为解决我们的问题所做的一切努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  您是否有机会查看我同事分享的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh Yadav:

    1)现在查询正在低侧感应到此电流、并且需要采用单端配置? 或者、更适合在高侧和差分配置中感测电流? (我们没有负载短路检测要求、因此请建议哪种模式准确且更适合使用此 ADC 器件的应用?

    我为您提供了在我的上一答复中回答该问题的指导、您没有得到该问题吗? 我讨论了差分电压和绝对电压之间的差异、以及如何计算它们。 这是对您的问题的解答

    差分测量通常更适合抑制共模噪声、但前提是它们满足我在之前的响应中指定的要求

    我们需要使用此 ADC IC 来监控来自输入 USB 的完整系统输入电流和电池充电放电电流,因此我们是否可以在 ADS1263的不同 ADC 通道上使用2个不同的分流器? 我们需要添加切换机制、两个通道的采样率将受到更改 ADS126x 中通道所需切换时间的影响、我的理解是否正确?

    您需要一种开关机制用于什么目的? 我假设这是两个完全不同的电流测量值、不是吗?

    ADS1263具有内部多路复用器、因此可以将一个分流器连接到一个差分输入通道、将另一个分流器连接到另一个差分输入通道。 然后、您只需切换多路复用器即可测量不同的分流器、这可以通过指向寄存器映射

    是的、采样时间将受到切换 ADC 多路复用器的影响。 有关转换延迟的更多信息、请参阅数据表中的表9-13

    再说一次、我要重申的是:请阅读 整个 数据表、以真正了解该 ADC 的行为。 数据表中直接或间接回答了其中的许多问题。

    -Bryan