This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:如何通过 EVM GUI 工具重写 LMK04832的寄存器

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362240/adc32rf55evm-how-to-rewrite-registers-of-lmk04832-by-evm-gui-tool

器件型号:ADC32RF55EVM

大家好、

根据 ADC32RF5xEVM 用户指南中的"快速入门流程"、LMK 输出是通过参考外部 CLK2.56GHz 生成的。

除上述方法外、还可通过电路板上的振荡器输出 CLK 100MHz 生成 CLK。  在这种情况下、需要重写 LMK 寄存器、但是否可以使用 ADC32RF5x GUI 工具处理 LMK 寄存器? 如果可能、您能否告诉我如何重写?

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taito、

    包含该内容是为了进行内部测试、以了解这是否为该 ADC 计时并通过器件实现数据表性能、同时节省一个用作输入时钟的信号发生器是一个不错的选择。 不建议这样做、将从此主板的下一个版本中删除。 由于振荡器不能直接基准锁定至任何外部源、因此输入信号将不连贯。 LMK 寄存器不能使用此 GUI 进行写入。 如果客户感兴趣、我可以提供示例代码来使用 dll 通过 FTDI USB 芯片进行通信通过 python 控制 ADC 和 LMK。 请告诉我。

    蔡斯