This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:FDA 驱动器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65, LMH6553, ADS52J65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361680/ads52j65-fda-driver

器件型号:ADS52J65
主题中讨论的其他器件: LMH6553、

您好!

我正在开发 ADC PCB。 我打算使用 ADS52J65 ADC、为此、我已经对您的评估板进行了初始测试、以验证其基本功能。

在项目的这个阶段、我正在寻找合适的能够有效驱动 ADC 的全差分运算放大器(FDA)。 一项特殊要求是所选的运算放大器包含一个钳位电路以保护 ADC 免受过压影响。

在搜索可能的选项时、我遇到了 LMH6553、它似乎符合我们的规格。 但是、当查看数据表中的兼容性表时、我注意到我们需要的 ADC ADS52J65EVM 未列出。 值得注意的是、我们的应用需要的信号带宽为60 MHz。

如果您能为该应用提供有关合适运算放大器的建议或建议、我将不胜感激。

此致、  

亚历山大·舒尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要检查此项、您可以使用运算放大器和 ADC 输入模型进行仿真吗?