This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:数字输入逻辑电平

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361679/ads62p49-digital-input-logic-levels

器件型号:ADS62P49

数据表第10页说明: 所有数字输入都支持1.8V 和3.3V CMOS 逻辑电平。

能否使用 LVCMOS 2.5逻辑? 我想取消使用一个多余的电平笔译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表表格显示了器件解读"高电平"的最小 VIH 和器件解读"低电平"所需的最大 VIL。  如果 VIH/VIL 满足这些要求、则器件将按照数据表中所述运行。

    此致、

    Geoff