This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256A:使用 DDC2256A 的问题

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC2256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361773/ddc2256a-the-problems-of-using-ddc2256a

器件型号:DDC2256A

您好、TI 专家。

我现在将4-DDC2256A 与 Xilinx Artix-7 FPGA 一同用于 CT 检测器的开发。 在对 PCB 进行布局时我遇到了几个问题。

Q1:如何连接到 FPGA 和四个 DDC2256A 之间器件的差分时钟输入(CLK)和 CONV? 星型模式? 3)菊花链模式? 单个模式? 哪种模式最好? 在第一个版本中、我们使用单个图形。

Q2:我们现在有1024个来自光子二极管阵列的信号、我们应该用 QGND 屏蔽这些信号吗? 与我们的第一版一样、每个通道的噪声似乎都太高了。

问题3:有时我们从 DDC2256A 获取日期时、我们会先得到正常数据、然后是0、然后是正常数据、再是0、这会一直保持循环。 这个现象在低范围内特别严重(6.25pc、12.5pc……)。