This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:数据放大器;电源隔离器

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ADS1261, ADS124S08, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361559/ads124s08-data-power-isolator

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS1261、 ISOW7741、ISO7741

您好!

我需要将电流隔离器与 ADS124S08或 ADS1261搭配使用、用于电源和 SPI。

ISOW7741似乎是非常好的选择。

我需要使用 EN_IO1将 SDO/MISO 线路置于高阻抗状态。

我不确定 SDI/MOSI 和 SCLK 的禁用状态是否符合 ADC 的预期。

是否可以组合 EN_IO1和 CS?

我是否需要使用 ISOW-7741 -F 代替?

非常感谢您的评论。

此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    查看此 TI 设计《 适用于24位 ADC 的隔离式、无变压器、双极性电源参考设计》。 此设计基本上就是您要尝试执行的操作。  您也可以轻松将其变成单极电源设计。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    使用该参考设计、尤其是 ISO7741侧、在 INA (SPI/CS)接地时连接到 EN_IO1的高电平有效"伪 CS"是否足够?

    由于 ISO7741在输入侧禁用时输出为高电平、因此/CS 将在 EN_IO1变为高电平时发出。

    您是否看到该设置存在任何细微的计时问题?

    我可以避免添加逆变器。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    你所问的问题并不完全清楚。  逆变器的目的是在 CS 处于高电平(关闭状态)时禁用 EN1、在 CS 处于低电平(运行状态)时启用。  ADC 正在寻找 CS 上的低电平以启用 SPI 接口。  我要一直将 EN1拉高并移除逆变器(完全不连接到 CS)。  另一种选择是、如果您希望使用 EN1激活/停用通信、请使用 GPIO 控制信号。

    此致、

    鲍勃 B