This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:如何精确测量内部基准电压?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361399/ads131m08-how-can-i-accurately-measure-the-internal-reference-voltage

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

大家好、我想使用 ADS131M08 IC 的内部基准电压。

我想使用 IC 内部的基准电压。 为此、我在 IC 初始化后测量了 REFIN 引脚上的电压。

结果、测得的电压大约为1.175V。 应该测量数据表中提到的1.2V 电平、但是否有任何方法可以准确测量?

作为参考、数据表提到了1.2V 内部基准电压的规格、并以图表的形式显示了根据内部基准电压温度得出的测量结果。
(如果您查看该图形数据、会发现测量到的1.175V I 级)

(产品说明书页。 9 -内部电压基准规范。)

(产品说明书页。 17 -内部参考 电压温度 漂移)

是否有其他方法可以准确测量内部基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    该图显示了多个器件的测试结果、典型规格是统计结果。 我们不能改变任何东西。 您可以考虑同样是8通道输入同步采样 Δ-Σ ADC 的 ADS131E08、室温下此 ADC 的内部基准电压保证为2.394V ~2.406V、即(2.46-2.4) V/2.4* 100%=0.25%与(1.2V-1.175V)/1.2*100%=2.08%、 但请注意、内部电压基准是为 ADC 本身设计的、如果您将其用于没有缓冲器的外部电路、器件可能会损坏。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale。 感谢您的回复。

    我还审核了您提到的 ADS131E08、但无法应用、因为它只有一个大型 QFP 封装。

    没有计划连接其他外部电路来分配内部1.2V 电压。

    我想知道的是、如何从外部测量 ADS131M08 IC 使用的内部基准电压是否恰好为1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您已根据共享的信息测量了 ADC 的内部基准电压。 您是否测量了 ADC 上 REFIN 引脚的电压?

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale。

    是的、我直接使用万用表测量了 ADC 芯片的 VREF 引脚电压。
    数据表中提到的相应引脚的电压为1.2V、但奇怪的是 DMM 测量结果完全不同、为1.175V。
    为了准确测量电压、在测量电压时是否需要使用缓冲器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是的、因为您不希望影响 ADC 的正常转换、所以建议使用缓冲器。  

    Br、

    戴尔