This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE 4490数据采集

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359820/afe4490-afe-4490-data-capture

器件型号:AFE4490

您好、TI 团队:

我们目前正在开发使用 AFE4490并借助 STM32 MCU 的 SpO2器件。 我们使用仿真器和参考 SpO2机器进行了测试。

在测试过程中、我们观察到 AFE4490得出的数据采集结果与在仿真器中设置并从参考 SpO2机器获取的预期值之间存在差异:

-当使用模拟器将心率值设置为240时,我们预计会收到240个峰值,但我们只从 AFE4490收到220个峰值。
同样地,当使用模拟器将心率值设置为60时,我们预计会收到60个峰值,但我们从 AFE4490只收到58个峰值。 不过、仿真器和参考 SpO2机器提供了预期结果。

我们需要获取有关调整 AFE4490中的输入数据采集参数以获得与仿真器中设置的峰值数相同的指导。  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZPx8Zg87_27b7ujGteZtLjXzHHxzkXnT

以上链接随附的测试文档。  

谢谢

此致

Rajkumar。