This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:未使用的模拟引脚

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362599/ads8556-unused-analog-pin

器件型号:ADS8556

大家好、

可以保持打开模拟未使用引脚吗? (例如 CH_A0)

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    如果空间有限、请将未使用的输入端连接到模拟地、使用一个零欧姆电阻器。  总是很高兴有一个备用的 ADC 通道,当你需要它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。 它必须连接到 AGND。

    您能告诉我、如果它保持开路、可能会发生什么情况吗? (发生意外输出/可能损坏等)

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相邻通道上的噪声可能会增加、不过您损坏芯片的可能性不大。