This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:如何使用 ADS1278测量5V 模拟输入

Guru**** 2555940 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1357496/ads1278-how-to-measure-5v-analog-in-using-ads1278

器件型号:ADS1278

使用 ADS1278可测量的最大输入模拟电压是多少。 请查看随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan V:

    有关此类信息、请参阅 ADC 数据表:

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我只能读取 给出的 Vref 的1/2。 即、当施加2.5V 或更高的模拟输入时、为1.25V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan V:

    如果您使用的是2.5V 基准、那么您能够测量的最大满量程输入电压为 VREF = 2.5V。  如果您施加大于2.5V 的差分信号、则输出代码将仅为 ADC 最大正代码(7FFFFFh)

    此外、ADS1278具有二进制补码编码方案、因此一半的代码适用于正范围(000000h 至7FFFFFh)、一半的代码适用于负范围(800000h 至000000h)。 如果您在施加大于2.5V 的信号时获得7FFFFFh,则 ADC 将按预期运行

    所有这些信息都在数据表中。 请详细查看此文档、以便了解 ADC 的实际工作原理

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    请帮助我了解可通过上面随附的原理图测量的最大模拟输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan V:

    如前所述、该信息包含在 ADC 数据表中。 我甚至提供了演示文稿相关部分的图片、

    在您的原理图中看不到的任何东西都会改变这些要求。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    但当输入大于1.25V 时,我的输出会饱和至7FFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan V:

    目前、我们的 ADS1278专家在下周前不在办公室、因此请耐心等待、以获得完整的回复。  ADS1278具有非常低的输入阻抗、因此您应该在输入前面使用一个驱动器放大器。  您似乎是在将输入直接连接到源。  更完整的原理图将会很有帮助。  此外、输入电压的示波器快照将帮助我们确定您看到满量程的原因。  输入电压最有可能超过+满量程范围。  如果您的交流输入是以1.25V 为中心的正弦波(例如)、则超过1.25V 将达到满量程(1.25 + 1.25 = 2.5)。

    有关基本的单端接口、请参阅数据表中的图90。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob Benjamin、

    在连接到 ADC 之前具有信号调节电路。

     

    例如、我提供了来自稳压电源的输入。 输入电压处于控制范围内、因此不可能超过该限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan V:

    正如我在上一篇文章中所说的那样,最熟悉这一部件操作的人目前不在办公室。  您必须等到下周才能获得任何其他帮助。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Benjamin:

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayanthan、

    如果使用如图所示的单端配置(AINN=GND)且 VREF=2.5V、则 AINP 上的最大满量程输入电压为2.5V。  在2.5V 时、输出代码将为0x7FFFFF。

    我建议测量引脚3 AINP1上的电压、以验证 ADC 的实际输入电压。  当引脚3 AINP1输入为1.25V 时、输出代码应非常接近0x400000。

    如果您验证 ADC 的输入引脚3上的1.25V、并且您的输出代码仍饱和到0x7FFFFF、那么您的固件可能存在问题。  在这种情况下、请使用逻辑分析仪或示波器捕获整个帧上的/DRDY、SCLK 和 DOUT 信号、以直接确认来自 ADC 输出的正确数据。

    此外、为了使 ADS1278稳健运行、请移除模拟和数字接地之间的铁氧体并提供低阻抗短路。  理想情况下、AGND 和 DGND 连接到同一接地层。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的清晰解释。  

    我应该将 Vref 更改为5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayanthan、

    不支持、ADS1278不支持5V 基准。  支持的最大基准电压为3.1V。

    如果您需要测量高达5V 的电压、则需要调整输入放大器、以便将5V 输入衰减至2.5V。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您提供的信息。