This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066EVM:LMP92066 GUI 出现故障

Guru**** 2974300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362929/lmp92066evm-trouble-with-lmp92066-gui

器件型号:LMP92066EVM
主题中讨论的其他器件:LMP92066

我在安装 Windows 11 PC 的 LMP92066 GUI 时遇到问题。 我收到以下错误消息:

" VI 不可执行。 需要 LabVIEW 的完整开发版本才能修复错误"。

我使用过此 GUI、EVM 过去使用过、没有问题、也没有完整版 LabVIEW。 是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    我假设您有、但是您是否尝试过重新安装软件?  

    您还可以尝试单独安装特定的 LabVIEW 运行时引擎。 默认情况下、GUI 应该会安装它、但可能会混乱。  LabVIEW 运行时下载- NI。 我建议下载2022或2019、  

    谢谢。
    埃林