This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:错误消息0xFFFFEC78

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1360400/ads127l18evm-pdk-error-message-0xffffec78

器件型号:ADS127L18EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS127L18、ADS127L11

在我连接了6V 电源、USB 电源后、在 PC 上打开 EVM 应用、此时会弹出此消息。 有人知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daran、

    该应用程序工程师是 OOO 本周,他将在下周一(5月13日)回来,请期待他的回应延迟,谢谢。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daran、

    您能截取完整的错误消息并在论坛中发帖吗?  我以前没有看到过此错误。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daran、

    我已经要求我们的软件团队了解这一点;请给我几天的时间进行调查。

    此外、可能并非所有软件组件都已正确安装。  我建议安装另一个使用相同驱动程序的 EVM GUI、以查看这是否可以解决问题。

    1. 安装 ADS127L11EVM-PDK-GUI 软件。  这将加载 ADS127L11EVM 和 ADS127L18EVM 所有必要的驱动程序。

    2. Re 安装 ADS127L18EVM-PDK-GUI 软件。  在连接6V 电源和 USB 电缆后、运行 L18 GUI 软件。

    同样、这可能无法解决问题、但查看这是否解决了问题不会花费很长时间。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daran、

    如果无法为驱动程序安装不同的 EVM 软件、您可能需要尝试在 PC 上使用不同的 USB 电缆或 USB 端口。  团队发现了类似的问题、即 PHI 数据采集板无法通过 USB 连接正确上电。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好

    我已安装 ADS127L11 GUI 软件、它已解决此问题。 我认为 ADS127L18软件错过了一些驱动程序安装。 我是在三个实验板上完成的、因此它不能与硬件相关。

    感谢您的帮助!

    达兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daran、

    感谢您的反馈。  我同意这一定是驱动因素问题。  我们将纠正此问题、并获得已发布的 GUI 的更新版本。

    此致、
    基思