This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S022:多通道 ADC 读取中的精度错误

Guru**** 2514815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362805/adc128s022-accuracy-error-in-multi-channel-adc-read

器件型号:ADC128S022

我使用 ADC128S022CIMT 来监控8个不同的模拟传感器。 当前算法每100ms 读取一次所有通道。 读取所有通道时、测量显示约100mV 的精度误差。 但是、如果我只读取一个通道、则读数是准确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maicon:

    您能否更深入地解释一下该算法在做什么? 它是每100ms 读取一次所有通道、还是每隔100ms 循环读取一次所有通道?  

    我还能查看您的设计原理图以帮助您更清楚地理解吗?

    此致!
    乔尔