This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:AFE7950EVM 程序配置和波形生成

Guru**** 2537440 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341903/tsw14j58evm-afe7950evm-program-configuration-and-waveform-generation

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950EVM

e2e.ti.com/.../problems.docx

尊敬的 TI 团队:

这两款仪器为 TSW14J58EVM 和 AFE7950EVM。

我在随附的文件中详细描述了当前的问题。

我不确定软件是否已正确安装、您能否向 我展示如何配置这两个软件以及如何使用该软件生成波形?

非常感谢!

祝你一切顺利!

金涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金

       

    涛, 问题似乎是未使用最新版本的 AFE79xx GUI。 该应用程序的新版本现在称为"AFE79xx"而非"Latte"、并且包含用于使用 TSW14J58 + AFE79xxEVM 的脚本。 您能否下载并安装 AFE79xx 安全文件夹中的最新版本 AFE79xx GUI、版本2.5? 在安全文件夹中、您还会发现我们为 AFE + J58设置"AFE79xx_TSW14J58_Bringup.zip"提供了应遵循的启动指南。 此致、 大卫·查帕罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!
    我下载了 AFE79xx GUI 的最新版本2.5版。 找到 AFE79xxEVM_TSW14J58_Bringup 文件。
    当我进入第2步时、我在运行安装脚本时收到一条错误消息、而在运行 devInit 脚本时收到一条错误消息。
    我将程序错误的屏幕截图放在了附件文件中、希望得到您的帮助。
    再次感谢!

    此致、

    金涛

    e2e.ti.com/.../problems-3.27.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    您是否能够确认 TSW14J58上的两条 USB 电缆都已连接? 如果通过 USB 集线器、我们建议绕过此问题、并将 USB 电缆直接连接到 PC。

    您是否还可以共享您现有的 TSW14J58版本(版本名应为 DC182_A+)? 此位置应位于离电源插孔最远的电路板角落。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 USB 电缆都直接连接到 PC、 TSW14J58的版本 为 DC182_A9。

    此致、

    金涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在上面的步骤2中解决了问题。 但是、当我转到步骤4时、会出现新错误、 步骤5也是如此。 附加的文件中解释了具体的错误信息、希望获得您的帮助!

    此致、

    金涛

    e2e.ti.com/.../problems-3.28.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    问题可能与 EVM 的电源有关。 您能否确认 AFE7905EVM 和 TSW14J58电源均设置为5.5V、电流限制为5A?

    此外、您是否能够共享 AFE79xx GUI 日志窗口中显示的错误?  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的帮助! 现在我已经解决了上述问题、但当我运行 SendTone.py 和 AFE.selectCh 脚本时、显示的信号与示例不同。 我尝试更改信号参数、但会报告错误。 如何在哪里更改信号参数以生成所需的信号? (我将具体的屏幕截图放在随附的文件中)

    此外、我想在外部仪器上显示生成的信号、该怎么做? 希望得到您的帮助!

    此致、

    金涛

    e2e.ti.com/.../problems-3.29.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    在 AFE 启动脚本中使用以下给定的参数设置 NCO 频率。 当运行 SendTone.py 脚本时、您应该会在 NCO + 20MHz 上看到来自 DAC 的输出。 例如、如果将 TxA 连接到频谱分析仪、您应该会看到5.42GHz 的输出。  

    要在 ADC 侧获得类似的 FFT、您应该在 RxA 中输入5.42GHz 的信号、然后在 GUI 窗口的复数选项卡中进行捕获。  

    		#####	RX	#####
    sysParams.rxNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for RXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for RXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for RXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for RXD 
    
    		#####	FB	#####
    sysParams.fbNco0		= 	[500,1800]				#Band0 for FB1 and FB2 
    
    		#####	TX	#####
    sysParams.txNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for TXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for TXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for TXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for TXD
    

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢! 我更改了您提供的参数、实际上可以输出正确频率的信号。 sysParams.ddcFactorRx、sysParams.ddcFactorFb、sysParams.ducFactorTx 后面的数字代表什么? 是采样率吗? 当 sysParams.txNco0参数中的两个数字设置为不同的值时、这意味着什么? 例如[500,1800]。

    此外、我想生成线性 FM 信号、需要更改哪些参数? 或者您能给我举个例子吗? 期待您的回复!

    此致、

    金涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    ddcFactor 和 ducFactor 是 ADC 和 DAC 的抽取和内插因子。 采样率在 FadcRx、 FadcFb 和 Fdac 参数中给出。  

     sysParams.txNco0 参数中的两个数字用于两个频带。 在 AFE 中、每个频段都可以支持单频段或双频段、并且每个频段都有自己的 NCO。 如果使用单频带、则不会使用第二个值、可以将其忽略。  

    我建议参考 AFE79xx_AFE79xx 安全文件夹中提供的 Configuration_Guide、以获得有关 AFE 参数的更多信息、因为本文档将涵盖您所引用的所有参数。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的答复。 以上问题已经解决。

    不过、我在尝试使用 ADC 保存数据时遇到了一个新问题。 我试图使用 AFE.saveCaptureData()命令,程序将报告错误,我尝试了图片中显示的命令,但未成功。 您能给我一个保存命令的具体示例吗?

    此外,我还尝试从 cGUI 界面导出 csv 文件,但我找不到导出的 csv 文件,你能告诉我导出后它将存储在哪里吗?

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    金涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    使用保存数据的功能时遇到的问题是您使用的路径。 若要正确使用它、应在整个路径中使用双反斜杠。

    请尝试以下操作: afe.saveCaptureData ("D:\Matlab\MatUserDoc\\test.csv")

     我建议使用该函数保存数据、因为从 cGUI 导出的功能似乎不能正常工作。 我会与我们的团队核实如何解决 Export 问题或将数据保存在何处。  

    此致、

    大卫·查帕罗