This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401-Q1:器件为 DAC 芯片找到2个从器件地址。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363593/dac43401-q1-device-finds-2-slave-addresses-for-dac-chip

器件型号:DAC43401-Q1

我的器件为 DAC 芯片找到了2个从器件地址。 (地址47和48)

哪一个是正确的? 为什么出现2个从器件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到0x48用于广播寻址。 我完全理解。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了澄清一下、地址0x47是广播地址。 地址0x48是 A0引脚接地时的地址。

    此致!

    K·琼斯