This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC3256:需要 DDC3256的完整文档

Guru**** 2931070 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC3256, DDC3256EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363917/ddc3256-need-full-documantation-for-ddc3256

器件型号:DDC3256
主题中讨论的其他器件:TSWDC155EVM

您好、TI!

我们计划将 DDC3256 ADC 用于我们的新项目。

但该网站上的文档只是概述而已。

我们如何 获得完整的文档?

此外、我们如何购买  带有   TSWDC155EVM 的评估板 DDC3256EVM、如果该 ADC 适合我们?

此致

伊戈尔·科夫里加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:  

    此器件受保密协议保护。 如需获取详细文档、请单击产品页面上的"立即申请"、如下所示

    在同一页面上、如果您认为 ADC 适合、还可以申请 EVM。  

    谢谢。  

    K·N