This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:为15V/DAC8 300mA,可调节电流源

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA227, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363726/dac8551-to-be-a-15v-300ma-adjust-current-source

器件型号:DAC8551
主题中讨论的其他器件:OPA227DAC80501

您好,先生

我看到一项 名为 SBAA345–2019年1月的 TI 参考设计、该规格为 Vout 0-5V、电流0-10A

现在、规格为输出电压0-15V、- 1mA i52 -300mA adjustment  

你有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用与 SBAA345中类似的电路。

    DAC80501和 OPA227也都可以用于该范围。 就功能而言、只需将 BJT 和 OPA 反馈之间的电阻增加到其下方电阻的5倍。
    SBAA345文档中的其余步骤可以提供更具体的信息、以使电路满足您的确切需求、例如 IQ 和输出稳定性。

    谢谢。
    卢卡斯