This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688相关问题

Guru**** 2380500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1359747/ads8688-ads8688-related-issues

器件型号:ADS8688

您好,

ADS8688手册显示最大转换时间为850ns、但实际测试为2us。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要应用最小 tsu_CSCK 的17MHz 时钟、以实现 ADS8688的全速运行。  您正在等待几乎一微秒来启动时钟、这导致了最大的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    根据17M 时钟、15个时钟周期已经是880ns 这是最快速度、如果时钟频率较低、时间会更长、因此在实际应用中很难满足这个指标。 这里的设置有问题吗? 转换时间为何如此长? 请帮助分析并说明如何设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吞吐量以转换和采集时间为基础、分别为850nS 和1150nS。  两者之和高达2000nS 或500ksps。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    为什么最大转换时间为850ns 而不是最小值? 例如、如果我降低频率、时间应大于850ns。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我不理解你在这里的问题。 数据表中通常考虑器件的最高吞吐量。  在采用17MHz 时钟的全速状态下、转换耗时850nS。  如果您减慢时钟速度、则会减慢吞吐量。