This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115和路线图问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362395/ads1115-ads1115-and-roadmap-question

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件:ADS1015

大家好、

我们需要用器件来替代 MAX11613、我们是否有可以推荐的最佳解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane Zhang:

    ADS1015 是一个不错的选择。 ADS1015将采用较小的封装、但最大采样率仅为3.3kSPS。 ADS1015还可在300毫米晶圆上制造、以确保供应。

    如果需要100kSPS 的采样率、我们还可以使用 ADC124S021。 此器件的最大采样率为200kSPS、具有与 MAX 器件类似的封装尺寸、但接口为 SPI。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我们是否推荐12位/100ksps/4通道 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 I2C 接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dane:  

    我们确实拥有  可满足要求的 ADS7924。 还有较新的一代 ADS7142、但这是一个双通道 ADC。

    此致、
    约什