This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8162:DAC 输出是否在发送刷新命令时被保持?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1351399/dac8162-is-the-dac-output-held-while-sending-a-refresh-command

器件型号:DAC8162

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 DAC8162并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。  

——

我们正在考虑定期刷新 DAC 设置的顺序。

我想在发送刷新命令的同时保留 DAC 输出。

当表17中发送以下三个条件时、DAC8162是否会保持输出?

(__LW_AT__1 μ s)寄存器并且更新全部 DAC (加电复位更新)

(__LW_AT__2)启用内部基准并将 DAC 复位为增益= 2

(__LW_AT__3)增益:DAC-B 增益= 1、DAC-A 增益= 1 (默认为上电)

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:

    软件复位命令用于启动上电复位。  DAC 输出将在上电复位命令后复位至零标度(0V)。  

    应该无需刷新任何设置。 如果存在问题、客户可以定期将设置重新写入任何寄存器。 在这种情况下、除非将基准设置或 DAC 输出代码更改为与之前不同的值、否则 DAC 输出不会更改。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    现在背景很清楚。

    以防万一、我想再次进行检查。

    ーーー

    在噪声测试期间、可能会出现乱码数据、错误数据可能会写入 DAC8162。
    在某些情况下、数据乱码命令可能与关机命令相对应。
    在这种情况下、输出将被禁用。

    作为对策、我们考虑定期刷新(初始化 DAC 设置)的序列。
    我想在发送刷新命令的同时保留 DAC 输出。

    (__LW_AT__1 μ s)寄存器并且更新全部 DAC (加电复位更新)
    (__LW_AT__2)启用内部基准并将 DAC 复位为增益= 2
    (__LW_AT__3)增益:DAC-B 增益= 1、DAC-A 增益= 1 (默认为上电)

    DAC 输出是否是连续的?

    (__LW_AT__4)在输入乱码的数据并发出断电命令后写入正确的数据时、DAC 输出会发生什么情况?  

    响应时间如何?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:

    在 POR 期间、无法将 DAC 输出保持在一个电压电平、因为 POR 将所有寄存器复位为0、而将输出复位为0V。 在步骤(1)之后、DAC 输出将变为0V。 如果输出之前由于噪声数据而断电、则输出将在 POR 之后重新加电(默认模式)、但保持为0V 输出。  

    断电越多后的上电时间典型值为50us:

    上电将在 POR 之后发生、或者如果没有发出 POR、则在您更新表5中的工作模式位之后发生。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    我已将您的答案发送给客户。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我与客户交谈过、他还有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ーーー

    在刷新命令(1)、(2)和(3)中、我决定删除(1)个上电复位、因为它不合适。

    在 DAC8162正常启动且由于噪声而写入断电命令后、我要发送刷新命令来恢复原始操作。

    我感到困惑、因为表5。 和表17。 对于发出加电命令时发生的情况具有不同的描述。

    我想确认一点、那么您能回答以下问题吗?

    (a)表5. 该线表示它在上电命令后变为默认值。
    哪些寄存器会受到影响?
    表8中的 DB0是0还是1? 它是不是一个不同的寄存器?
    DAC 数据是否被保留? 或者我需要写入一个新的行吗?

    (二)另一方面,表十七并无提及违约情况。 它只是通电而已。 在表5中、它被写为默认值。 哪一项是正确的?

    我认为、当它只是上电时、图92中的输出级。 只返回到输出(放大器输出电压开启、电阻器网络关闭)。

    如果是、我认为当发送上电命令时将输出原始 DAC 数据。 是否匹配?

    ーーー

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:

    (a)如果您使用软件复位、根据 DB0的状态、只会影响 DAC 数据寄存器(DB0= 0时)、或者所有寄存器都将受影响(DB0= 1时)。 这就是表8中描述的内容。 如果 在软件复位命令期间 DB0 = 1、断电寄存器将返回其默认上电状态。 两种复位模式都不会保留 DAC 数据、因此您需要写入新数据。  

    (b) 默认情况下根据表5为所有 DAC 上电。  

    如果您从上电->断电->上电、则将保持数据寄存器

    如果您从上电->软件复位、则不会维护数据寄存器

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    我了解。

    上电命令的运行方式根据其是否复位而不同。

    此外、 还考虑上电复位(H/W)。
    我们还要求他们检查 POR 规格(8.3.3.3上电复位(POR)电平)。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:

    当然。 如果他们需要进一步澄清或有更多问题、请联系我们。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    我试图根据您的建议和我的了解来结束此事、很遗憾客户还不理解。

    我希望您根据下面客户的询问进行回复。

    ーーーThe 客户的问题

    请检查下面的 Q1和 Q2。
    (请根据 Q1和 Q2回答)

    ●序列图像
    ①Reset DAC-A 和 DAC-B 输入寄存器、并更新全部 DAC
    将②Enable μ A 内部基准和复位 DAC 更改为增益= 2
    ③Gain Ω:DAC-B 增益= 1、DAC-A 增益= 1 (默认为上电)
    ④Write Ω 至 DAC-A 输入寄存器¬
    ⑤Write 至 DAC-B 输入寄存器|
    ⑥Write Ω 至 DAC-A 输入寄存器|部分(A)
    ⑦Write 至 DAC-B 输入寄存器|
    ⑧Write Ω 至 DAC-A 输入寄存器|
    ⑨Write 至 DAC-B 输入寄存器|
    ・ |
    (从那之后再重复⑧⑨ μ s)
    ・ |

    ●(Q1)如果在部分(A)中发送了意外命令(使 DAC-B 断电;100 kΩ 接地)、会使用以下哪些命令来恢复输出? ?
    >>请使用(a)、(b)、(c)和(d)回答。
    如果答案是(d)、请同时告诉我该命令。)

    (a)复位 DAC-A 和 DAC-B 输入寄存器并更新全部 DAC
    启用内部基准并将 DAC 复位为增益= 2
    增益:DAC-B 增益= 1、DAC-A 增益= 1 (默认为上电)
    需要3个命令
    (b)启用内部基准并将 DAC 重置为增益= 2
    增益:需要2个命令:DAC-B 增益= 1、DAC-A 增益= 1 (默认为上电)
    (c) GAIN:只需要命令 DAC-B GAIN = 1、DAC-A GAIN = 1 (默认为上电)。
    (d)需要上面(a)至(c)中所列命令以外的命令。

    ●(Q2)如果在(a)期间执行正常运行并且发送 Q1中应答的命令、那么输出将保持(无瞬时断电)是否正确?
    >>请根据您在 Q1中应答的命令发送时的行为回答(瞬时停止/无瞬时中断)。
    (示例)如果问题1的答案是(b)
    从①Write Ω 到 DAC-A 输入寄存器
    从②Write 到 DAC-B 输入寄存器
    ③Enable μ A 内部基准和复位 DAC 以使增益= 2←Q1命令传输

    ④Gain:DAC-B 增益= 1、DAC-A 增益= 1 (默认为上电)←Q1命令传输
    从⑤Write Ω 到 DAC-A 输入寄存器
    从⑥Write 到 DAC-B 输入寄存器
    在执行命令③和④时、命令②和①中设置的输出值将保持不变(不会发生瞬时断电)。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:  

    感谢客户提出明确的问题。  

    问题1:(d)。 可通过两个选项来更正意外的断电命令:

    (1)使用突出显示的命令启动上电复位。  

    然后从步骤 ①开始您的上述序列。

    (2)通道 B 的启动上电命令

    只需要1个命令。  

     

    问题2:如果 您使用我对问题1的回答中的选项(2)、则将保持输出。  

    如果您将这两个命令插入到序列中(突出显示)、 除非 意外发送断电命令、否则部分(A)不会中断。 如果发送了意外断电命令、序列中的下一个上电命令将恢复输出。  

    序列图像
    ①Reset DAC-A 和 DAC-B 输入寄存器、并更新全部 DAC
    将②Enable μ A 内部基准和复位 DAC 更改为增益= 2
    ③Gain Ω:DAC-B 增益= 1、DAC-A 增益= 1 (默认为上电)
    ④Write Ω 至 DAC-A 输入寄存器¬
    ⑤Write 至 DAC-B 输入寄存器|
    DAC-A 上为⑥Power μ A            |段(A)
    DAC-B 上为⑦Power Ω           |
    ⑧Write Ω 至 DAC-A 输入寄存器|
    ⑨Write 至 DAC-B 输入寄存器|

    DAC-A 上为⑩Power μ A           |

    DAC-B 上为⑪Power Ω           |
    ・ |
    (从那之后再重复⑧⑨⑩⑪ μ s)
    ・ |

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    完全正确!

    希望您的回答能够帮助客户理解。

    我会将您的建议与客户分享。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我已将您的答案发送给客户。  

    他们希望 你确保他们的理解。

    您能在下面看到吗?

    (__LW_AT__1)当发送意外命令(在本例中为 DAC-B 断电;100 kΩ 到 GND)时、有两种权变措施。
    当软件发送 Q1的第二个选项"Power up DAC-B"时、只需使用此命令即可恢复 DAC8162。

    (__LW_AT__2)在正常操作期间(正常操作=重复更新 DAC-A 和 DAC-B 寄存器的操作)、即使发送了"加电 DAC-B "命令、输出也没有改变(前一个寄存器为(保存相应值的输出值)。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:  

    (1)是的、 您是正确的。

      (A)如果通道 B 断电、您可以仅使用 "Power up DAC-B "恢复输出。 如果通道 A 断电、 您只需 "为 DAC-A 加电"即可恢复输出

    (2)是的、您是正确的。

      (a)发送 "加电 DAC-B "不会在正常运行期间改变输出。 输出将 保持为  最后一 条"写入 DAC-B 输入寄存器"命令设置的值。

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    客户似乎理解了您的回答。

    感谢您的全力支持。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:  

    很高兴听到!

    此致!

    卡琳恩