主题中讨论的其他器件:ADS5400、 ADS5400-SP
大家好、
我正在将 TSW1400EVM 与 ADS5400 EVM 板配合使用以进行测量。 使用 HSDC Pro v15.15时、我遇到以下错误消息:"no firmware. 请选择要将固件加载到板中的设备。" 下面是我的操作的详细步骤:
-
从贵公司的官方网站下载 HSDC Pro v15.15并将其安装在运行 Windows 10的计算机上。
-
已使用 LVDS 接口将 TSW1400EVM 连接至 ADS5400 EVM 电路板。
-
已将5V (4A 受限)电源连接至 TSW1400EVM、并将5V (1.5A 受限)电源连接至 ADS5400 EVM 板。
-
根据数据表、已将适当的时钟信号和输入信号连接至 ADS5400 EVM 板。
-
通过 USB 端口将 TSW1400EVM 连接到计算机、在计算机上启动 HSDC Pro v15.15、在出现选择板接口后成功连接到 TSW1400EVM。
-
Select Device 接口出现后、选择"ADC"。
-
从 GUI 左上角的 Select ADC 菜单中选择"ADS5400_1BUS"。 选择后、出现提示"Do you want to update the Firmware for ADC (是否要更新 ADC 的固件)"、然后我点击"Yes"。
-
下载几秒钟后、出现错误消息"No firmware. 请选择要将固件加载到板中的器件"弹出。
我想询问我的操作过程中是否有错误、或者我遇到的问题是否有解决方案。 非常感谢您提供的任何指导或帮助。