This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM:TSW1400EVM+HSDC Pro v15.15:"无固件。 请选择要将固件加载到板中的器件...

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5400, ADS5400EVM, ADS5400-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336025/ads5400evm-tsw1400evm-hsdc-pro-v15-15-no-firmware-please-select-a-device-to-load-firmware-into-the-board

器件型号:ADS5400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5400ADS5400-SP

大家好、

我正在将 TSW1400EVM 与 ADS5400 EVM 板配合使用以进行测量。 使用 HSDC Pro v15.15时、我遇到以下错误消息:"no firmware. 请选择要将固件加载到板中的设备。" 下面是我的操作的详细步骤:

  1. 从贵公司的官方网站下载 HSDC Pro v15.15并将其安装在运行 Windows 10的计算机上。

  2. 已使用 LVDS 接口将 TSW1400EVM 连接至 ADS5400 EVM 电路板。

  3. 已将5V (4A 受限)电源连接至 TSW1400EVM、并将5V (1.5A 受限)电源连接至 ADS5400 EVM 板。

  4. 根据数据表、已将适当的时钟信号和输入信号连接至 ADS5400 EVM 板。

  5. 通过 USB 端口将 TSW1400EVM 连接到计算机、在计算机上启动 HSDC Pro v15.15、在出现选择板接口后成功连接到 TSW1400EVM。

  6. Select Device 接口出现后、选择"ADC"。

  7. 从 GUI 左上角的 Select ADC 菜单中选择"ADS5400_1BUS"。 选择后、出现提示"Do you want to update the Firmware for ADC (是否要更新 ADC 的固件)"、然后我点击"Yes"。

  8. 下载几秒钟后、出现错误消息"No firmware. 请选择要将固件加载到板中的器件"弹出。

我想询问我的操作过程中是否有错误、或者我遇到的问题是否有解决方案。 非常感谢您提供的任何指导或帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 HSDCPro v15.15、网络上的两个版本是5.2和6.0。  我建议您卸载并重新安装 v5.2

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是一个拼写错误。 HSDCPro 的正确版本是 v6.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    尝试卸载6.0并安装 HSDCPro 5.2。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我今天在实验室工作台上试过、加载固件和捕获数据时没有问题。

    我使用了 HSDCPro 5.2。

    根据您上述注意事项、确保 TSW1400EVM 至少设置为5V 和3A。 有时、如果 TSW 板上的电流限制太低、FPGA 无法正确加载 FW。

    请参见下方的。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我切换到了 HSDCPro 5.2并将 TSW1400EVM 电源设置为4A 限值5V、但错误仍然存在。  我发现下载固件时电流没有变化。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    选择 ADS5400_2BUS。

    则会继续执行。

    转至 Instrument Options 菜单、然后单击 Download Firmware。

    将显示一个对话框、选择以下.RBF 文件并单击确定。

    ADC_ADC_12b.rbf Sample_Wise_

    尝试一下、然后让我知道它是否起作用。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我曾尝试同时使用 ADS5400_2bus 和 ADC_ADC_12b.rbf Sample_Wise_、但这两种方法都无法解决问题。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    您是否尝试过在其他计算机上安装 HSDCPro?

    另一个需要尝试的操作是将 USB 电缆直接插入计算机、而不使用 USB 集线器、有时我们会发现这可能是个问题。

    对 ADS5400EVM 和 TSW1400EVM 都执行该操作。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我 在不同的计算机上试用过 HSDCPro 5.2,但 它没有解决问题。  

    操作系统是否会影响 HSDCPro 5.2的功能? 我 在 Windows 10/11计算机上试用过 HSDCPro 5.2。

    此外、是否应该将 ADS5400EVM 上的 USB 端口(J17)连接到计算机? 我在用户指南中找不到任何相关说明。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Ming:

    最后要尝试的是、将样本大小从64k 下移到32k、然后尝试加载固件。

    我们有另一位客户遇到了与您类似的问题、他们这样做是为了使其正常工作。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我已经尝试 将样本大小从64k 下移到32k、但这样做无法正常工作。

    此外、我尝试了其他大小的样本、但遇到了同样的问题。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Ming:

    HSDCPro 启动后、是否显示其已连接到 TSW1400EVM? 此时应该会弹出一个窗口、必须点击"OK"。

    请告诉我。

    在将固件上传到 FPGA 之前、这将验证 HSDCPro 是否已连接到电路板。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    是的、当我打开 HSDCPro 时会弹出一个窗口。 我还尝试了断开连接、然后重新连接到电路板。 此外、我使用另一个 TSW1400EVM 板进行了测试、但问题仍然存在。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Ming:

    我很抱歉你在这里有这么多的问题,我正在对正在发生的事情感到失落。

    让我在内部讨论这一点,看看是否有其他想法。

    您是否偶尔有另一个 ADC、而不是 ADS5400、或 DAC EVM 与 TSW1400相连?

    我想看看固件是否会在您启动该器件 EVM 时加载。

    请告知、我在思考这个分界时。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Ming:

    我在内部与其他一些人讨论过这个问题、您个人电脑上的语言可能没有更新为英语。

    这有时会使基于 LabView 的运行时引擎变得一团糟。 请在您的 PC 上更改语言、然后重新启动、看看它是否起作用。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我试图将系统语言改为英语,但问题仍然存在。 我有另一个 ADC、 即 ADS5400-sp、但它 在 下载 FW 时遇到了同样的问题。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    对不起、我不清楚。 请卸载 HSDCPro。 然后在 PC 上更改语言。

    然后重新安装 HSDCPro。

    请告诉我这是否有效。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我尝试了这种方法,但它不起作用。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杰明:

    我很抱歉,但我不知道这里的问题是什么。

    可能尝试使用新 PC、您自己的个人 PC 或笔记本电脑、首先更改语言设置、然后重新启动 PC。

    保留英文设置、然后安装 HSDCPro。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    在再次安装 HSDCPro 之前、我已尝试在计算机上重新安装操作系统(Windows 10)并将系统语言设置为英语、但同样的问题仍然存在。

    您在前面提到您成功使用了 HSDCPro 并捕获了数据。 我可以询问您当时的设置环境以供参考吗?

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 杰明:

    不确定设置环境的含义是什么?

    您是指 PC 设置还是硬件设置?

    还是两者兼而有之?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    两者可兼得。 我很好奇您的装置和我的装置之间的差异。

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 杰明:

    向我发送一份非常详细的 EVM 设置方框图可能会更好、我可以确保您的设置正确并能够正常工作。

    然后、我可以突出显示差异。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    这是我的 EVM 设置方框图。  

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李杰明

    用于时钟信号和模拟输入信号的信号发生器的模型编号是什么?

    每个组件的级别是什么? 时钟信号和模拟输入信号?

    您是否在使用 EVM 上的 USB 连接?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    1.时钟信号:VPP = 1V、VCM = 0V;模拟输入信号:VPP = 2V、VCM = 2.5V

    2.您是指 ADS5400EVM 上的 USB-B 端口? 它不会通过物理方式干扰 TSW1400EVM 上的 USB 端口吗?

    谢谢。

    李杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie Ming:

    如果 VCM = 0、时钟信号应该被交流耦合。 另外一种思路是使用+10dBm。

    时钟信号源的模型编号是多少?

    您可以从低电平开始的输入信号、应用0dBm。

    模拟输入信号的信号源的模型编号是多少?

    对于 USB、我询问它是否连接到了 ADC EVM。

    您可能需要这样做、我会在实验台上查看并告诉您。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我将 USB 连接到 ADC EVM、问题解决了。 感谢你的帮助。

    谢谢。

    李杰明