This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:50Hz 噪声观察

Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1356214/ads1299-50hz-noise-observations

器件型号:ADS1299

您好!

我必须开发用于 EMG 采集的系统、我使用的是 ADS1299EEG FE Rev A 评估板。 我的参考电极放置在信号电极之间、一个电极和另一个电极之间的距离大约10mm。  为了更好地了解系统的工作原理、我想问您一些问题:

  1. 我捕获的噪声信号为什么有直流分量? 您能否解释一下物理原因(任何模型、纸张、现象学动机)? 如果我将输入引脚短接(内部或外部)、就可以相对于我使用的增益正确测量预期失调电压。
    有时我还会观察到信号的漂移。  


2.如果参考电极接地,为什么信号会被削波? 低噪声 PGA 的 INxP 和/或 INxN 上的偏置电流是多少?

寄存器值:从0x0到0x17

0x3E、0x93、0xC0、0xEC、0x00、 0x00、0xE1、0xE1、0xE1、0xE1、0xE1、 0xE1、即
 0xE1、0xE1、0b00000000、0b00000000、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00、0x00
 0x00、0x00、0x00



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Damiano——请原谅我们的延误。 您是否仍需要此方面的帮助?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我仍然需要您的帮助。

    关于问题1,我不知道,所以如果你能给我一些解释或参考,我会很感激.


    关于问题2、原因可能是我的身体与采集系统的 GND 存在差异? 当该 GND 以直流方式连接时、可能会发生以下情况:读取的信号对于该 GND 为负值、而 ADS1299将信号削波至其下限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damiano:

    1. 您观察到的失调电压是输入引脚上的漏电流和信号路径中的阻抗导致的。 由于漂移、电极阻抗不匹配、PCB 寄生效应等、漏电流和电路阻抗都不能完全匹配。 要从测量中去除失调电压、需要进行一些失调电压校准或数字滤波。 通常、几毫伏的失调电压不是问题、因为目标信号是交流电。
    2. 应使用偏置电极在人体上建立等于(AVDD+AVSS)/2的1/2 Vs 共模电压。 每个输入引脚上的电压受电源电压限制。

    我们的 BIOFAQ E2E 页面中提供了大量有关 ECG 应用的资源。 其中许多主题也适用于 EEG。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/772058

    https://www.ti.com/video/5423179600001

    此致、

    瑞安