This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:HSDCPro v6.0存在问题-错误1149

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200, TSW14J57EVM, ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1348295/tsw14j57evm-problem-with-hsdcpro-v6-0---error-1149

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RFEVM、ADC12DJ3200EVM 、ADC12DJ3200

您好!

系统设置为使用 TSW14J57EVM (修订版 E)和 ADC12DJ5200RFEVM 采集 ADC 采样数据。

我已确认我可以通过将外部触发器置于(J13:TRIG_IN)脉冲上来捕获数据。

不过、在 Re 启用"Auto Trigger-Arm Trigger"选项的情况下、当我按"Capture"按钮(名为"Show Trigger Status")时、我收到错误1149。

看着错误消息,它似乎是一个库错误,但我不知道为什么。

我应该回顾什么?

HSDC 专业版 v6.0

ADC12DJ5200RFEVM 启用了"板载时钟系统选项"。

目前、ADC12DJ520RFEVM 设置为在没有模拟信号输入的情况下发送测试信号。

此致、

竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeo,

    请遵循 EVM 用户指南、您应该不需要或在 J13上使用外部触发器等。

    此外、请将 PC 或笔记本电脑设置为英文、以便 HSDCPro 正常工作。 您可能需要卸载、设置为英语、然后重新安装 HSDCPro。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我想自动和连续测量、因此 我想使用 Re Arm 触发函数。

    其中没有说 TSW14J57EVM 无法使用触发器功能。

    >另请将 PC 或笔记本电脑设置为英文、以便 HSDCPro 正常工作。 您可能需要卸载、设置为英语、然后重新安装 HSDCPro。

    我使用的是日语版的 Windows 10 Pro。
    此声明是否意味着将语言设置设置为英语版本?

    此致、

    竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeo,

    在开始实现触发函数之前、让我们首先使其正常运行、我不确定它是否可用。 我需要检查一下。

    是的、如果 EVM 设置无法按预期在 HSDC Pro 中正常运行、请将语言更改为英语。

    我们看到了一些问题,这些问题造成了一些问题。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    问题仍未解决。

    我已尝试在 Windows PC 上安装英语包、并获得相同的错误(错误代码1149)。

    我不知道该怎么办。

    此致、

    竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeo,

    我会通过电子邮件与您联系。

    我将关闭此帖子、以便我们可以离线工作。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我遇到与 Takeo 相同的问题、但我的器件是采用 ADC12DJ3200EVM 的 TSW14J57。 此外、我在 ADC 软件中使用了 JMODE3、并 根据 ADC12DJxx00_JMODE3.ini 文件创建了一个 ADC12DJxx00_JMODE3_trig.ini 文件、头 像

    [接口名称="TSW14J57RevE_16L_Xcvr_ADCDDRDACBRAM"
    通道数= 2
    通道模式= 1、2
    数据后处理=0]。

    这个创建的文件可以在[software trigger enable]中成功使用、但[auto re-arm]不起作用。

    我还尝试将系统更改为英语设置 并重新安装 HSDC v6.0、但它也不起作用。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    请卸载 HSDCPro 6.0、然后从网站上下载并安装 HSDCPro 5.2。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们刚刚尝试过 HSDCPro 5.2,但仍然出现错误。  

    我们安装了 labview2019、并打开文件  \High Speed Data Converter Pro\Automation Function API\Wrapers\DLL_ADC_Trigger_Settings.vi Auto_Re 会触发报警、如下图所示。

    似乎找不到 Trigger Setting Cluster.ctl、我们可以做些什么来解决此问题?

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    不确定你最终要在这里做什么。

    使用 ADC12DJ5200RFEVM 时无需使用触发器设置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我在描述中没有引力,这是非常抱歉的。

    * 我们要实现的是:

    使用自动重新启动功能进行多次触发的数据采集。  

    *我们拥有的设备是:

    ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57-REve

    *我们遇到的问题是:

    当我们选择 Auto Re-Arm 按钮并单击 Show Status 按钮时,报警如图所示。

    *我们 尝试过的方法:

    1) Windows10设置为英语。

    2) HSDC v5.2和 v6.0已多次重新安装。

    3) LabVIEW 运行时引擎已尝试不同的版本,如2014和2019。

    4)  [重要!!!] 我们在新安装的英文 Win10系统上安装了 ADC GUI 和 HSDCv5.2软件、但问题仍未解决。

    您尝试我们的配置来查看是否能够重现问题是否会很方便? 并找出可能的原因。

    我们真的需要您的帮助!!! 请!

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    发送测试设置的详细方框图也可能会有所帮助。

    这让我们感到困惑、因为您一直在表明您想要使用触发器函数、而使用触发器函数则不需要触发器。  

    ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57-Reve 一起使用。

    我们已在实验室中对其进行了多次设置、运行正常。

    如果您尝试使用另一种触发数据采集的方法、并非所有器件都支持此方法、并且遗憾的是、文档很少。

    请勿尝试在 TSW EVM 上使用外部触发选项。

    * 我们要实现的是:

    使用自动重新启动功能进行多次触发的数据采集。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常 感谢您的耐心回答。

    我将通过硬件和软件详细介绍我们的测试设置。

    [硬件]硬件设置如图1所示。 连接所有器件后、触发信号从外部源馈送到 TSW EVM 的 TRIG IN SMA 连接器。

    图1器件图

    [软件] 我们的软件设置详见图2。 此外、该设置也已在新安装的英语系统 HSDCv5.2 (下载链接= https://dr-download.ti.com/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-7z9KiU6LoR/01.00.00.0W/slwc107w.zip)中尝试

     我们在图中展示了三种典型尝试。

    图2. 设置图

    因此、我们无法使用自动重新布防功能。  是不支持此功能的 TSW14J57EVM 吗?

    如果有任何数据我不能清楚解释或需要提供,请回复我。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    遗憾的是、我们不支持 J57 EVM 上的外部触发器选项。

    请根据 ADC12DJ3200 EVM 用户指南使用 ADC12DJ3200和 TSW14J57EVM。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    非常感谢您在此期间对病人的回答。

    祝你一切顺利。