This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5281:需要16通道 ADC

Guru**** 2911420 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363641/ads5281-need-16-channel-adc

器件型号:ADS5281

您好!  

我已经浏览了 ADS5281数据表、因为数据表提到了使用单端输入相对于输入频率进行差分的两种技术、

  • 一个用于低输入频率
  • 第二次来这里

Que1:那么我的问题是、低频和高频范围是什么?

我们 有两个选项、因为我们有16个模拟输入信号、

选项1:-我们将使用两个 ADS5281

选项2:我们需要具有16通道模拟输入的 IC。

队列2:您能推荐16通道模拟输入 IC 吗?

此致、

阿尔皮什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    数据表中提到在所有频率下使用差分时钟、尤其是在30MHz 以上的频率下。  请参阅下面第23页的部分

    请检查这类16通道 ADC 中是否有任何一个符合您的要求

    https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html#89=(Blanks)&1028=16%3B16&sort=1028;desc&

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff 您好、

    感谢您的回复。

    为了让大家更好地理解、我关心的是下图所述的模拟输入频率范围。 此处、输入模拟信号的频率范围被视为低和高、并且将根据频率选择建议的电路。 因此、我想知道低频和高频的范围。

    此致、

    阿尔皮什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpesh

    高频和低频是相对的。  TI 已经不再为这个项目工作的人员了、所以除了我上次发送的电子邮件、我无法回答他们认为的高频和低频。   

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff 您好、

    非常感谢您的详细信息。

    此致、

    阿尔皮什