This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC904:DAC904 CLK 引脚要求

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363506/dac904-dac904-clk-pin-requirements

器件型号:DAC904

团队、

 我们想与您确认 DAC904的 CLK 输入 设计要求。 如果我们使用122.88Mhz LVPECL 的单端作为输入、可以吗?  
谢谢

 强  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang、

    否、它没有足够的摆幅来满足任一电源模式下的 VIH 和 VIL 要求。  他们需要一个从 LVPECL 到 LVCMOS/CMOS 的转换器。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、  

    因此、3.3V LVTTL 也可以满足设计要求? 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang、

    如果客户将电源设置为3.3V、则3.3V 的 LVTTL 信号将起作用。

    此致、

    Geoff